Error in HMI Editor RTU 560 Charging .jar archive
I have a problem when to charge the archive .jar after of edition with HMI Editor. The error is the following:
"Configuration of HMI project differs from active RTU configuration in process data.
This HMI client will be closed" (first error attached)
I have RTU 560 with 11.4.2 version.
I configured a new program with a new RTU but i have this error (second error attached)
Thanks for your anwers.
Answers
You should update two more files in firmware section. 1- HMILibrary 2- HMIinterface. Also JAVA may get you into trouble. In case an online update would solve it.
by yobouett Rank: 11513 on 7/15/2019 7:35:09 AM | Like (0) | Report
Bonjour,c'est une RTU200 migré en RTU560 avec de 2 CPU de type 560CMU05 et le moi de juin la RTU est tombé en panne( tout les cartes sont au rouge "alarme erro") causer par une terre dans le poste,après investigation j'ai constater que la carte mémoire flash où étais l'HMI est défectueux et j'ai dû remplacer la mémoire flash et la RTU 560 a repris mais l'HMI ne peut plus ce connecté.
Je peux voir le net word tree,le hardword,diognostic ....etc
by yobouett Rank: 11513 on 7/15/2019 7:38:43 AM | Like (0) | Report
c'est une RTU200 migré en RTU560 avec 2 CPU de type 560CMU05 et le moi de juin la RTU est tombé en panne( tout les cartes son passé rouge "alarme erro") causer par une terre dans le poste,après investigation j'ai constater que la carte mémoire flash où étais l'HMI est défectueux et j'ai dû remplacer la mémoire flash et la RTU 560 a repris mais l'HMI ne peut plus ce connecté.
Je peux voir le net word tree,le hardword,diognostic ....etc
by yobouett Rank: 11513 on 7/15/2019 7:39:22 AM | Like (0) | Report
it is a RTU200 migrated in RTU560 with 2 CPU type 560CMU05 and June me the RTU broke down (all cards are red "alarm erro") cause by a land in the post, after investigation j ' I found that the flash memory card where was the HMI is defective and I had to replace the flash memory and the RTU 560 has taken over but the HMI can not this connected.
I can see the net word tree, the hardword, diognostic .... etc
by yobouett Rank: 11513 on 7/15/2019 7:42:38 AM | Like (0) | Report
comment mettre à jour ces deux fichiers :
1- HMILibrary-
2- HMIinterface
Add new comment