Navigation style 800xA 4.1 workplace
Hej
Jag har en fråga angående "navigation style" vad innebär värden som man sätter i regedit. ditt svar nedan hjälpte mig att lösa problematiken jag hade, men jag hade gärna velat veta vad dessa betyder.
Vi har workplace stationer med value 1,2,0 i "navigation style".
4-skärm lösningarna har 1 value och vissa har 0...6-skärm lösningarna har value 2.
Vad betyder dessa och vad ska det vara?
"Hello,
I remember that 800xA had a problem in 4.1, and that the solution was to enter regedit and set "navigation style". We saw it when we had a aspect link button in the application bar for each of the screens. You expect that the display change will be on the same screen. I also remember that you can define "navigation style" in a structure, but I don't know where, problably in the Library Structure.
Just to verify which configuration you have, can you give me the information under
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWAREABB\AFW\SystemModules\WorkplaceApplicatio
n\1.0-0\private] in regedit ? If you find MultiWPNode, maybe the solution is under that object....
/Ronny"
//Glenn
Ringhals AB
Answers
Hej Glenn,
egentligen vill man väl alltid att en bildlänksknapp alltid ska byta bild på den skärm man trycker på knappen ? Nu kommer jag ju inte längre ihåg vad 0, 1 och 2 betyder, men det lär vara det, att på vilken skärm kommer bilden upp. Jag tycks minnas att ett av valen var senaste skärm för bildbyte, det andra på den skärm som knappen finns(2 - mest normala/logiska), och det tredje ingen aning.....
mvh/Ronny
Add new comment